This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62148:与 SS/TR 引脚操作相关的问题

Guru**** 2387430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62148
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073768/tps62148-questions-related-to-ss-tr-pin-operation

部件号:TPS62148
“线程:测试ABS”中讨论的其它部件

问题1:内部参考电压为0.7V (用于 SS/TR)典型值,对吗?

问题2:我知道 SS/TR 连接到电流源,电流源连接到来自 VIN 的中轨-是吗?
我被要求提供一个高级别的可视化描述... DS 中的功能方框图没有足够的信息来帮助衡量帽子可能看到的内容。

Q3:连接到 SS/TR 引脚的盖 是否能看到电压高达 VIN?
选择 SS/TR 电容器的额定电压需要此信息-我需要知道此针脚可以看到的最大电压。

问题4:强制将 SS/TR 引脚恢复到0V 是否会导致 PGOOD 信号变低?
为了参考,即使在输出电压下降之前,拉动 EN 信号“低”也会使 PGOOD“低”。
将 SS/TR 增加到0伏是否也会这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    问题1:是的内部参考电压为0.7V

    问题2:在内部,根据数据表第16页,这一值看起来将被拉至3V,因此 SS/TR 电压不应超过该值。  

    问题3:根据数据表第16页,SS/TR 应夹紧到3V,这样它才会看到。 SS/TR 引脚的最大额定值为 VIN+0.3V。

    问题4: 让我看看我是否有 TPS62148 EVM,我可以对其进行测量,然后返回给您。 我还将在执行此测试时检查 SS/TR 电压。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Amod,

    非常感谢您使用 EVM 查看第4季度。
    结果,您能否提供3V 如何产生的概述?
    这将有助于客户对选择电压上限额定值充满信心。

    由于 ABS MAX 表示 VIN + 0.3V,因此 SS/TR 似乎也有另一个 VIN 锁...

    此致,
    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Darren!

    艾莫将很快回复您!

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    我在默认 EVM 设计上确认,最终的 SS/TR 电压为~2.2V,低于内部3V 夹子。  在任何情况下,由于 SS/TR 上限的值通常在 pF 或 nF 范围内,这些上限的电压额定值都相当高。 就像 EVM 一样,它是3.3nF/50V 保护罩。 由于预期的最大 SS/TR 电压比这低得多,因此不应该出现问题。 我已经与设计团队联系,以了解他们是否可以找到更多有关内部详细信息的信息,但这可能需要一段时间才能检索。  

    我还确认,强制 SS/TR 达到0V 不会导致 PG 立即降低。 但是,由于 SS/TR 被拉至0V,VOUT 下降。 当 PG 阈值低于 PG 阈值时,即 PG 变低时。

    希望这能有所帮助。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    如果您对此有任何疑问,请告诉我。 我正在等待设计团队的反馈,但可能需要更长时间。

    谢谢,

    阿莫尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达伦,您好!

    我收到了设计团队的一些反馈。 他们确认 SS/TR 在内部被夹紧到3V,因此它不会产生像 VIN 那么高的电压。 VIN+0.3V 的最大电压仅仅 意味着引脚可以被强制处理高电压。

    希望这能有所帮助。 请告诉我是否需要其他信息。  

    谢谢,

    阿莫尔