This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C23:TPS546示意图

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073681/tps546c23-tps546-schematic

部件号:TPS546C23

大家好,

我正在研究 TPS546C23降压稳压器的原理图设计,但要求如下。

1.0.95V/0.97V/1V@15A (希望通过 PMBus 和硬件控制

2.1V@10/08A

3.3V@13.47A

4.3.3V@ 9.69A

我想通过使用 Hardware (硬件)/(使用 FB 引脚和直通) PMBus (通过 Hardware (硬件)/ Software (软件)控制 EN 引脚)来生成输出。  我还想监控电压,电流,温度等...

我正在与1V@15A 共享原理图。

有人能通过这两种选择来审查并提供有价值的意见。我能如何监控事情。

PFA...

此致

卡皮尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    我在下面提供了一个指向设计计算器和原理图清单的链接。 这将有助于加快原理图和布局回顾,从而填写设计计算器并浏览4个导轨中的每个导轨。

    TPS546C20A 和 TPS546C23 Excel 计算器和布局核对表

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoya,

    感谢您分享设计计算器。 我会使用相同的方法来加快设计速度。

    正如我前面提到的,对于输出生成,我如何控制  

    FB/DIFF/COMP(含硬件

    2. PMBus

    3.控制输出电压的两个选项

    以及如何监控参数。

    注:如何也启用电脑控制器(我可以看到没有针脚)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    调整 TPS546C23的输出电压的最佳方法是使用 PMBus 或在 DIFFO 之后连接电阻器分配器,如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoya,

    感谢您的回复。 我可以看到您已将一个电阻器与 MOSFET 连接。 那么,MOSFET 的作用是什么?如何控制 MOSFET?

    此致

    卡皮尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    R1和电阻器形成电阻器分压器以设置输出电压。 您可以通过微控制器的 GPIO 等打开/关闭 MOSFET,以选择要启用/禁用的电阻器分频器/输出电压。 这是有道理的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tomoya,

    是的。 这意味着,为了启用调节器,我们使用 MOSFET。 那么电脑控制器没有 EN 引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡皮尔,您好!

    MOSFET 用于选择不同的偏置电阻器,因此您可以选择不同的输出电压。 我的图中只显示了一个偏置和一个 MOSFET,但您可以同时使用多个偏置和 MOSFET 来选择不同的偏置/输出电压。 它不用于启用/禁用电脑控制器。 电脑控制器有一个 CNTL 引脚(类似于 EN 引脚)来启用/禁用电脑控制器。