This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:需要 PMID 电容器和使用非屏蔽电感器

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073950/bq25895-the-need-for-pmid-capacitor-and-the-use-of-non-shielded-inductor

部件号:BQ25895

我们没有使用设备功能来生成 OTG 输出。

我们是否仍需要将电容器从 PMID 安装到 GND?

除了可能干扰 PCB 上的模拟电路外,我们为什么不能/不应该使用无屏蔽电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    PMID CAP 是必须具备的。

    2.充电器是开关电源。 高度推荐使用屏蔽电感器来最大程度地减少开关噪音和 EMI。

    有关 BQ2589X:原理图回顾和 PCB 布局设计提示,请访问 e2e.ti.com/.../faq-bq25890-faq-bq2589x-schematic-review-and-pcb-layout-design-tips

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的及时回答。

    如果我们不使用) TG 功能,PMID 的电容器值是否可以降低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    否。BQ2589X:原理图回顾和 PCB 布局设计提示(如上所示链接)提供了相关信息。

    谢谢,

    宁。