This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:TPS23754

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073522/tps23754-tps23754

部件号:TPS23754

主席先生,你好,

我们在硬件设计中使用 TPS23754 POE+ IC。

但是,当我们将 TP-Link POE (TL-SG1008PE 或 TL-SF1005PV1或 TL-SG1016PE)交换机与 TPS23754一起使用时,内部热插拔 MOSFET 会短路。

RTN 和 VSS 之间的板电阻正常为3ME。

从 TP 链路交换机提供 POE 电源后,它将提供10E。

该主板仍在使用 Tenda POE (POE15F)

请支持缩小此问题的范围。 我们不断地遇到现场故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    您能否提供一个回顾示意图?

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢您的回复。

    请找到所附示意图以供参考。 如果 有任何修改,请告诉我们:required.e2e.ti.com/.../POE_2B00_-schematic_5F00_Secured.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,罗纳克,  

    我们的设备需要 VDD_VSS 输入导轨上的 TV 二极管。 我看到输入对集中有两个。 不幸的是,这不是等效的,因为次级电压可能会产生电压浪涌。 此外,电视的性能在很大程度上取决于其所保护的设备的放置位置。 当电视在电磁干扰阻风门的另一侧处于电气状态时,它不再保护 IC。  

    因此,我们建议在 VDD_VSS 之间添加电视。 您还可以在通道 FET 上添加一个以获得额外保护(VSS_RTN)。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, 迈克尔·P.

    感谢您的宝贵反馈。 它解决了我们的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的确认! 很高兴能提供帮助。