This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HB50-Q1:带 tps1hb50-Q1的电荷法拉电容器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS27SA08-Q1, TPS27SA08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073196/tps1hb50-q1-charge-farad-capacitor-with-tps1hb50-q1

部件号:TPS1HB50-Q1
“线程”中讨论的其它部件: TPS27SA08-Q1测试TPS27SA08

所有 HI!

目前,要求 DCDC 输出12伏电压,为法拉电容器(5F/13.5V)充电。 如果 ts1hb50-Q1能够满足需求? 将充电电流阈值设置为5A。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    感谢您的帮助。 除非存在预充电电路,否则 TPS1HB50很难支持此功能。 如果电路中没有电流限制电阻器,则在电流盖预充电期间,电流将会非常高,并达到5A 极限,这将导致 FET 关闭。

    有几种方法可以解决这一问题:

    1.预充电电路使用电阻器和继电器,当预充电完成时,继电器将关闭以对电阻器短路。

    另一种方法是将电流限制设置为非常高,然后通过更改飞经外部 FET 的 Ilim 电阻值以降低正常操作的电流限制。

    3.将电流限制设置为持续高,以保存外部 FET 来控制电流限制。

    4.使用具有电流钳功能的 FET 之一。 TPS27A08可能是一个不错的选择。

    由于5F 保护盖非常大,并且由于高电流和高功率耗散,高压侧开关在预充电阶段可能会导致热关闭,因此在实施解决方案之前,您必须先试用该解决方案。  

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!爱知!

    是否有与 tps27a08类似的车辆规格芯片? 当前产品用于汽车。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    是 TPS27SA08-Q1 可用。 请告诉我这是否适合您。

    此致,

    爱知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨!爱知!

    如果使用 ts27sa08-Q1为超级电容器充电(5F/12V),我实际计算出当环境温度为85℃时,时间限制流1A 将具有热保护。 您能帮我计算热能耗吗? 高温和低温测试环境温度-40℃~ 85℃。 Tsps27sa08-Q1不能满足2 ~ 3A 的电流需求。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sheng,

    我同意收取5F 上限是一项挑战。 TPS27SA08-Q1具有80A 电流限制阈值并允许电流夹持,这是另一个有更好机会的部件。 80A 时,电瓶盖的充电时间应在750毫秒左右。 启动期间瞬态热阻抗较小,最终温度需要与盖充电曲线(直线)和温度阻抗曲线(低于80A)的产品相结合。  

    最佳方法是为 TPS27SA08订购 EVM,并在现场测试以查看其是否达到热关机。

    如果您还有其他意见,请告诉我。

    此致,

    爱知