This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5927-Q1:错误寄存器读数与 TLC5926-Q1兼容

Guru**** 2514655 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5926

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074210/tlc5927-q1-error-register-reading-compatibility-with-tlc5926-q1

部件号:TLC5927-Q1
“线程”中讨论的其它部件:TLC5926

团队,

是为 TLC5926(-Q1)编写的固件,将与 TLS5927-Q1兼容。 我想这可能归结为:添加的 vled 检测功能对寄存器的每个通道增加1位,或者 TLC5926中已经有此位,但要忽略吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 O'Ellin,

     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅伦,

    很抱歉,我们没有此设备的参考固件。 至于额外的对 VLED 短路检测,结果将与开路检测相结合。 在特殊模式下,错误状态代码可以锁定到移位寄存器。 1为正常,而0为错误检测到。 但无法区分检测到的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,能否确认对于 TLC5926 AS 5927,错误寄存器每个通道只有1个错误位? 这解释了为什么您不知道实际发生了什么错误。请确认

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅伦,

    是的,你是对的。 错误状态代码为16位长,每个通道只有一位。 无法 区分错误类型。