This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623:/LM51501-Q1 -升压1.8-3.1 V 至6V 400mA

Guru**** 2815405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM51501-Q1, LM2623, TPS61023, LMR61428

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073722/lm2623-lm51501-q1---boost-1-8-3-1-v-to-6v-400ma

部件号:LM2623
线程中讨论的其他部件:LM51501-Q1TPS61023LMR61428

您好,  

我有一个非常类似的查询,这个查询是链接 在这里的旧帖子。

我的要求是在6V 时提供高达400mA 的升压转换器。  最小输入电压应为1.8V,最大输入电压应为3.1V。  我将使用 CR2锂电池。

WeBench 建议使用 LM51501-Q1,但我不确定它是否适合在非汽车应用中使用?  我的解决方案应该优先考虑低 IQ 和小物理尺寸。

LM2623的链接帖子表明它可能是合适的,但我知道它是一个相当旧的芯片。  是否还有其他更适合我要求的 TI 芯片?

谢谢,

汤姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 该系列设备的专家目前已不在办公室,将尽快答复。 感谢您的耐心等待。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    TI 有许多 Vout 电压高达5.5V 的升压转换器。如果您可以将应用的 Vout 电压更改为5.5V,建议使用 TPS61023。

    如果您坚持使用6V 输出电压,建议使用 LMR61428。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  我将研究这些选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再看一下,由于工作周期 超过 限制,LMR61428看起来不符合 Webench 的要求。  还有其他建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Tom,

    LMR61428可用于此应用,因为其控制方案使用滞后窗口来调节输出电压。  当输出电压低于窗口的上限阈值时,LMR61428将以约70%的固定占空比持续切换。 当输出电压达到窗口的上限阈值时,LMR61428将完全停止切换。

    占空比对输出电压的影响很小,因为 LMR61428不是典型的 PWM 控制方案转换器,因此 Webench 对该控制可能不是很准确。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的解释!