This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92360:调光控制频率

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92380, TPS61169, TPS92360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074385/tps92360-dimming-control-frequency

部件号:TPS92360
线程中讨论的其它部件:TPS92380TPS61169

您好,

当我看到 TPS92360或 TPS61169的数据表时,发现在 PWM 调光信号频率下,建议使用>5kHz。 但是,TPS92380与 TPS92360的部件号相似,100Hz 为最小 Fpwm。

TPS92360为什么需要如此高的频率?

TPS92360数据表的7.3.5中有一个描述。 如果只是为了获得最佳性能,客户是否能够使用低于5kHz 的频率? 如果使用100Hz PWM 调光功能,有任何问题吗?  

为获得最佳性能,请使用5 kHz 至100 kHz 范围内的 PWM 调光频率。 如果 PWM 频率低于5 kHz,则它超出了低通滤波器的滤波范围,FB 调节电压波纹变大,导致输出波纹变大,并可能产生声音噪声。

此致,

Hideki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideki,

     这款设备的专家目前正在庆祝中国新年。  下周有人会回复您。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Hideki,

    TPS92380 使用数字 PWM 探测器识别外部 PWM 信号,因此 PWM 频率有点低,因为振荡器为20MHz。 但是,TPS92360使用低通滤波器来识别输入 PWM 信号。

    就像数据表的描述一样,如果 PWM 频率低于推荐值,TPS92360的参考电压可能会产生较大的波纹,从而导致输出电流波纹和声音噪声。

    罗宾