This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC6C5712-Q1:有关 WLS 和软件 POR 的问题

Guru**** 1129500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073105/tlc6c5712-q1-questions-on-wls-and-software-por

部件号:TLC65712-Q1

大家好,团队

  1. 当 LED 电源下降且检测到 WLS 故障时,LED 诊断是否仍在并行工作? 例如,是否会报告 LED 打开故障,因为 LED 电源过低,这可能导致 LED 打开故障?  
  2. 软件 POR 后,是否有“故障”窗口? 例如,如果在软件 POR 后出现永久性 LED 故障,客户可能会发现/ERR 针脚过高,然后因 LED 故障而声称过低-我们预计/ERR 针脚保持高位多长时间?  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 当我们减少供应时,可能会导致断路故障。 因为开放是检测出的和 有意义的。

    您能否与我们分享有关具体情况的奇形或波形。 我可以分析这一点。
    2)故障发生后,需要几次时间才能检测到该故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhiqian,

    1) 当我们减少供应时,可能会导致断路故障。 因为开放是检测出的和 有意义的。

    PY -根据数据表,我解释开路检测是比较 OUTx 和  V(OC_TH)=0.2V;对于开路检测,设备是否也检查感应引脚?

    同样,问题是当 LED 电源降至 WLS 阈值以下时,是否会对 LED 打开故障检测产生任何影响?  

    您能否与我们分享有关具体情况的奇形或波形。 我可以分析这一点。
    2)故障发生后,需要几次时间才能检测到该故障。

    PY -我们预计需要多长时间?  对我们来说? 是不是?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的

    1)很抱歉我在接地短路和开路之间出了问题。 是的,你是对的,开路与0.2V 相比,它不会检查感应引脚。短路 检测将检查感应引脚。 在这种情况下,WLS 不会影响开路故障检测。

    2)您可以使用它作为参考,这是我们的说法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Zhiqian,

    1)。 谢谢。  

    2)。 是2us (典型)还是100us (典型)?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,PY -志奎安和我们的其他专家最近开始庆祝中国新年。  下周他们回来时会做出回应——吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的,你可以认为它是2us 或100us。