This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256402:关于 UCC256402的 BLK OVP 掩码方法

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073801/ucc256402-about-blk-ovp-mask-method-of-ucc256402

部件号:UCC256402

UCC256402没有 BLK OVP,但它只是杀死电路,使其在离开 UCC256402A 的 BLK OVP 的电路时无法工作吗?
还是从结构上拆除了 BLK OVP 电路?

此致

Oki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oki,

    UCC256402内部没有 BLK OVP 电路。 因此 ,即使输入端施加过压,控制器也会尝试切换。 您只需确保输入处施加的电压在开关电压限制的范围内。 否则,它将损坏功率级。  

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

     UCC25640o4数据表的7.2功能方框图中未描述 BLK OVP 电路。  

     在 UCC256402A 中,BLK PIN (4号)和 OVP 输出之间是否存在 BLK OVP 电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oki,

    BLK OVP 是 一个内部连接到 BLK 引脚的比较器电路。 如数据表中所述, 当 BLK 电压高于 VBLKOVPRise 时,将触发 OVP;当 BLK 电压低于 VBLKOVPFall 时,OVP 将被清除。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的回复。
    图7-8 BLK 针脚方框图是 BLKstart 和 BLKstop 的比较器电路,是不是吗?
    VBLKOVPRise 和 VBLKOVPF 的比较器电路是否是另一个电路?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Oki,

    图7-8仅显示了 BLK 启动停止功能结构图。  

    VBLKOVPRise 和 VBLKOVPFall 在另一个电路中实现。  数据表中没有显示此方面的任何功能图。 但是,它也应该是一个类似于图7-8的比较器电路。

    此致

    曼尼甘塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    感谢你的回复。

    此致