This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:放电超级电容器

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073090/tps61023-discharge-supercapacitor

部件号:TPS61023
“线程: 测试TPS61094”中讨论的其它部件

您好,

我正在使用 TPS61023 (Adafruit)从一个具有高法拉的超级电容器中增压,以低法拉为另一个超级电容器充电。 图示如下。

从 TPS61023的数据表中,升压转换器应该能够以1.8V 的电压激活,并将超电压释放到0.5V。(我是对的吗?)  

开始时,C1=3V,C2=0V。 最后, C1=1.28伏,C2=3.55伏。  我的问题是,为什么升压转换器不能将 C1放电 至0.5伏? 卸下 C2并使用万用表测试升压转换器的断路输出电压时,输出电压为~5V。 为什么5V 升压转换器输出无法为3.55V C2充电?

如果 TPS61023对我的系统不是一个好的选择,您能否推荐其他一些选项?

谢谢! 感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,

    对于 TPS61023,1F 电容器可能太大。 如果您使用 TPS61023直接为超电容器充电,它将输入电流限制。 TPS61094如何? 它设计用于超电容器备份应用。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    感谢您的回答。 但我仍然不太理解——充电电流应该是开始时最大的。 C2的充电 速度非常快 ,达到3.55 V。 C1=1.28伏仍有能量,升压转换器仍在工作。 为什么它不能再给 C2充电? 如何将 C1放电至0.5V?  

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,

    您是否愿意与我分享测试所用的波形? TPS61023为超级电容器充电时,输入电压和输出电压是多少? 无论如何,TPS61023不是此应用的理想选择。 您可以查看 TPS61094。

    TPS61023具有内置软启动机制。 它一开始就没有全电流功能。 在输出电压升至输入电压之前,它将进入预充电阶段。 它使用其高端 PMOS,并像 LDO 一样为输出电容器充电。 因此,输出电流能力有限,其效率很低 ,因为高压侧 FET 会发生大量压降。 输出电压达到输入电压后,它开始以增强的负载能力进行切换。

    TPS61023处于预充电阶段时的效率较低。 C1的能量将在预充电阶段大量消散,并可能导致 TPS61023热关机。 TPS61023的最大建议输出电容为1000uF。  

    顺便说一句,最好知道为什么在输入和输出两端都有超电容器? 请您提供有关您的申请的更多信息吗? 如果是用于备用电源,为什么输出还具有 CAP?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,

    是否有反馈?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的回复。 我认为你是对的。 我仍在调查这一赛道。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,晓英,

    我结束这个话题。 如果您有更多问题,您仍可以在下面提问。

    -文浩