This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6109A:希望了解电感器选择

Guru**** 703440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073245/tps61096a-wants-to-know-the-inductor-selection

部件号:TPS61096A

您好,专家,  

这是小岛。

我的客户希望知道正确的电感值。

问题1.

最后一句话的最小含义是什么?  这是推荐的最小值,即1uH?

问题2.

此 calc.(3) 是用于计算峰值电感器峰值电流的公式吗?

 问题3.

在 EVM 上,它用于1.5A 电感器。 但客户希望采用电感器来降低 Ilim 的电流:500mA。  

没关系吗?

此致,

小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki,

    问题1:是的,建议的最小值为1uH。

    问题2:方程式(3)计算最大切换频率。 电感器峰值电流由 Ilim 引脚选择。

    问题3:可以使用此1.5A 电感器来降低电流,Ilim:500mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,刘山

    感谢您的完美回答。

    让我再问一次。

    问4:如果用户想使用 Ilim=high (= 500mA),电感器的最小额定电流是多少?

      因为用户必须按如下所示选择大于 Ilim 的,所以它是否为600mA?

     

    问题5:您是否对选择 L 有任何其他问题,如延迟检测时间等?

    最佳  

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘山或者其他公交车,

    我将在中国新一年的赛季结束前等待。

    那么,你能回答吗?

    最佳

    小岛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Koki-San,

    请参阅以下我的评论:

    问4:如果用户想使用 Ilim=high (= 500mA),电感器的最小额定电流是多少?

    [WW]最低电感器饱和电流额定值应为0.6A+一定幅度。 通常我选择20%利润。

    问题5:您是否对选择 L 有任何其他问题,如延迟检测时间等?

    [WW]我没有看到电感器选择与电感器选择延迟检测之间的关系。

    -文浩