This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:TPS61291

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61291, TPS61099

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074473/tps61291-tps61291

部件号:TPS61291
“线程:测试TPS61099”中讨论的其它部件

您好,感谢您帮助进行此测试。

输入电压的预期最高电压为3.2V,当产品运行时,电压将很快达到或低于3.0V。

 

到目前为止,我自己进行了 DC 测试,该部件仍在有源设备的工作范围内工作。 使用3.2V 电压时,该部件调节至大约3.15V 电压,然后调节至3.0V 电压,因为电池的电量继续低于3.0V。 参见图。

当 Vin > Vout 短暂停留时,是否有任何零件变得异常不稳定的担忧? 还是仅仅是一个连锁问题。  我们的输入电压绝不会像论坛上所说的那样高。

以下是用电池测试的升压转换器的升压芯片输出直流和交流波纹以及2.997VDC 的断路电压。

如果电源设置为3.2V 且电源导线短路,请重新运行测试吗? 请向我发送 AC 波纹图像。 如果您可以在范围内使用短接地导线,则最好在可能的情况下使用。

谢谢!

杰夫