This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406:我可以使用此驱动器驱动具有25V 降的28V 输入 LED 字符串,还是需要较大的输入电压?

Guru**** 1555290 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409, LM3406, TPS92515, LM3402
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074285/lm3406-can-i-drive-an-led-string-with-a-25v-drop-from-a-28v-input-with-this-driver-or-do-i-need-a-large-input-voltage

部件号:LM3406
“线程”中讨论的其它部件:LM3409TPS92515LM3402测试

我正在尝试开发一款采用28V 输入和25V/360mA 输出的 LED 应用。 根据我在数据表中的初始计算,我确定了275khz 的切换频率将导致最大电压输出为25.7V,最小电压为2.3V。 但是,当我在探索参考设计 A-1839 (快速调光和真恒定 LED 电流评估板)时,我遇到了以下公式:

D = VOUT / VIN x n =吨/吨+ tOFF

当我用我的用例和粗略的80%的效率估计进行评估时,tOFF 值将为负。 我正试图理解这意味着什么。 如果我将 Rsense 设置为在设定电压下输出360mA,但我设计的效率不允许调节器达到该电压,那么到底会发生什么情况? 开关频率下降,还是输出电压(和电流)低于所需值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    如果它能起作用,取决于几个方面。  LED 负载为25V,这是标称值吗?  电压的范围是什么(输入和输出),例如 :27V-29V 输入和23V-27V LED 电压?

    查找最坏情况下的高 LED VF,并在最大 LED 电流(如果没有输出电容器,则为峰值电流最高)和最低工作温度下乘以 LED 的数量。

    此零件具有最小的关闭时间,因此它是您计算的电压开销计算的一部分。  较低的切换频率将允许更高的输出电压。  您是否会使用输出电容?  由于 LED 具有动态电阻,没有输出电容运行的 RD 将导致输出电压波纹。  最高电压将是波纹电流的峰值。  因此,如果波纹可能比360 mA 高30%,LED 将在峰值处看到468 mA,这将导致 VF 升高。

    发生的情况是 LM3406将占空比限制,LED 电流将低于电路设计的电流。  这是由 LED 的路引起的。  其他部件(如 LM3409或 TPS92515A)没有此限制,但在接近100%占空比时,您需要设计一些产品。

    您是否会将 PWM 调光此设计?

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复,提供了一些非常有用的信息。 我真的很想使用 TPS92515或 LM3409,事实上我已经为这两种设计了,但现在它们很难找到,而 LM3402是唯一一款真正丰富的驱动器。

    我之所以关注这一特定系列的 LED 驱动器,完全是因为它们已经记录了对分流 FET 调光的支持,而我的实施需要高频 PWM。 因此,我没有使用输出电容。 我的特定参数为:28V 输入,25.4V (3.15V x 8 LED 系列)@ 360mA ,具有25%的电流波纹

    我正在拍摄250kHz 的 FSW,它允许 最小 Vo 为2.1 V,最大值为25.9V。 我已经计算出我需要一个~760kΩ Ω 的 Ron 电阻值和一个0.15Ω Ω 的 Rsns 电阻值。 我的感应器值为~55µH Ω。

    如果我正确理解您的话,我可能会遇到的是,在没有输出电容的情况下,我的峰值波纹电流(大约为450mA)将使我的峰值电压高于驾驶员可以处理的电平。 我实际上测试了这种情况,并将 LED 从工作台电源驱动,电流为450mA,测试线的 VF 仍在25.4V 左右,电流为500mA 时高达26V。

    我感到困惑的部分原因是试图将我想要尝试的驱动器电路与我选择的无源器一起使用。 我的输出电压大约为18V,输出电流为10mA,这正是我认为我的设计无法正常工作的原因。 然而,我的试验电路板布局异常嘈杂,因此我不清楚我的设计参数是否关闭,或者驱动程序是否非常适合试验电路板原型设计。 然而,我遇到的一件非常奇怪的事情是,我意外地将示波器的接地连接到电路的开关节点,并且它突然开始正常工作。 这看起来很奇怪。 您能想到发生这种情况的任何原因吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历山大您好,

    那么,你看的是 LM3406 (原始帖子)还是 LM3402 (最后一个帖子)?  计算两者之间的 FSW,它看起来像 LM3402?

    重新读取此电路需要了解电路的工作原理。  电流感应特别重要,因为它是一个控制调节的低电平信号。

    至于范围方面。  示波器接地与接地接地相连,如果存在噪音问题,则可能会改变主板的工作方式。  获取 EVM 并修改其使用方式的值可能是有意义的,除非您可以通过试验电路板将其正常工作。

    LM3409和 TPS92515A 也适用于分流 FET 调光。

    由于 LED 堆栈接近 Vin,VF 和 Vin 的差异以及温度和无输出电容,您可能会发现这很难实现。

    此致,