“线程: BQ25708”中讨论的其它部件
我们正在使用您的控制器来控制 1P4S 配置下的锂电池。 我想了解您的控制器(BQ40Z50-R2)可以 监控和注册哪种参数来跟踪电池组容量,或者一些可以等效于预测电池容量的参数?
如果您只跟踪充电/放电循环计数, 您是否可以跟踪部分 充电/放电循环中的等效损坏/降级?
您是否有跟踪电池容量(或等效参数)的应用程序或最佳工程实践?
谢谢
李杰森
可靠性工程师
8184472630
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们正在使用您的控制器来控制 1P4S 配置下的锂电池。 我想了解您的控制器(BQ40Z50-R2)可以 监控和注册哪种参数来跟踪电池组容量,或者一些可以等效于预测电池容量的参数?
如果您只跟踪充电/放电循环计数, 您是否可以跟踪部分 充电/放电循环中的等效损坏/降级?
您是否有跟踪电池容量(或等效参数)的应用程序或最佳工程实践?
谢谢
李杰森
可靠性工程师
8184472630
你好 Jason,
该仪表使用我们的阻抗跟踪算法来测量和预测电池容量。 下面 是一份解释流程 的文档,下面是另一份。 这种方法的一个优点是它不会跟踪部分循环/温度/任何原因造成的损坏/降级。 这是因为电池的阻抗值显示了这些变化,我们可以通过测量来了解这些变化。 我们还有一个名为 SOH (健康状态)的参数,可以从指示细胞降解的量规中读取。 如果您有任何更具体的/后续问题,请告诉我。
谢谢,
亚历克斯·马扎因
亚历克斯: 我是否可以与您预约,进一步探索阻抗表和 SOH 表作为电池预后健康管理工具的应用?
谢谢
978-773-0936
你好 Jason,
1)最接近您所描述的是设计容量寄存器,它只是电池数据表中的数字。 还有一些其他工具,如 Qmax,在操作过程中测量并更新。 还有一个寄存器可以告诉您 Qmax 更新了多少次。 听起来您在做什么,您不一定需要生命周期内的最大 Qmax 信息。 保证特定运行时间的最小容量将基于当前容量,您可以从更新的 Qmax 中读取该容量。 我不明白为什么它会依赖于初始容量。
2)电阻被仪表用于实现各种功能。 您不会通过直接读取阻抗而获得太多信息,而是从使用阻抗计算的各种寄存器中获得。 例如,FCC 基本上是 Qmax,但使用系统信息和阻抗来计算压降,以更准确地估计负载下可从电池中提取多少能量。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Jason,
假设您至少需要700 mah 才能运行4小时,我认为阅读 Qmax/FCC 以查看它是否大于700 mah,而不是尝试根据 SOH 和初始容量进行计算更有意义。 我提到您可以跟踪 Qmax 及其更新次数,但我认为额外信息不会非常有用。 因此,我认为后一种方法(只是检查 Qmax/FCC 是否正常)更有意义。
FCC 是使用 Qmax,阻抗和负载条件计算得出的。 我认为这张图片很有用:
电池可能有1000mAh,但在负载下,电压将根据阻抗下降。 这将导致电池更快地达到端接电压,并且您不会从电池中获得所有能量。 TRM 在第6.1节中有解释。 您可以使用应用程序中预期使用的负载对仪表进行编程,并可使用该仪表模拟放电并找到预期的 FCC。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Jason,
加载有很多选项,包括用户输入的值。 遗憾的是,使用此模型无法很好地模拟真正复杂的负载配置文件。 您可以对载荷建模越好,仪表的 FCC 和 REMCAP 预测就越准确。 但是,近似值仍能根据距离提供合适的精度。 其中相当一部分是通过量表测量的,因此像“平均上次运行时间”这样的内容可以在现场的每个设备上进行调整,而不会对主机进行任何额外的数学运算。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Jason,
您能否详细说明里程碑的含义? 如果您是指制造商的访问命令,则这些命令需要执行一些额外的步骤,但并不太复杂。 以下是 TRM 中的步骤:
Qmax 存储在0x0075中的 GaugeStatus3中。 您也可以使用某些 PF 模式来应用。 如果单元格之间存在 Qmax 差,Qmax 不平衡将禁用包:
您可以设置自定义阈值(默认值为10%差)。 此外,还有一种容量降级 PF 模式,听起来很相关。
当容量降至可调阈值以下时,此操作将禁用包装。
无论如何,我仍然不知道你在这里的里程碑是什么意思,所以请告诉我这是否是你的意思。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Jason,
我对 FCC 分析算法的含义有点不确定。 如果您只是购买 FCC,则仪表会根据您设置的负载模式配置自行计算。 如果您是为了在主机上进行一些计算而阅读 FCC,那么您必须更具体地了解该计算的内容。 内置 PF 保护和警报可以为各种故障条件提供保护。 至于其他问题:
1)您使用两种算法来表示 CEDV 与 Impedance Track? 或者您在谈论恒定电流模式还是恒定功率模式? 假设您正在讨论负载模式,它基于您希望在应用程序中看到的负载。 例如,如果电池正在提供降压转换器,您可能会看到电池电流随电压降低而增加。 但是,这是一个恒定功率负载,这将很好地由负载模式1建模。 该仪表使用阻抗跟踪,因此不能将 CEDV 与它一起使用。
2)通过预测性维护计划,您是否意味着在容量下降到某个阈值以下时设置警报? 有一个内置的 PF 警报,因此使用该警报不需要太多的工作。 设置主机以读取该警报并将消息转发给设备的用户/维护人员将更加努力。 但这取决于我不知道的系统级实施。 这就是为什么我很难分配时间来实施某项功能;我不知道在实施过程中扮演重要角色的系统/主机的其他部分。
3)我再次不确定您的意思。 在仪表设置任务方面,您确实需要识别 CHEMID 并在电池上运行学习周期,以生成仪表的金色图像。 我们有这方面的材料,但确实需要一些努力。 这只需要执行一次,所有仪表都可以加载金色图像,以便根据您的应用配置。
谢谢,
亚历克斯·M.
你好 Jason,
根据我对您问题的理解,一旦您达到一定的降级级别,您将希望禁用该软件包。 您必须确保系统有一定的运行时间。 如果你的问题不同,请告诉我。
正如 Alex 所提到的,我们确实提供了一些功能,如容量降级 PF,如果 Qmax 跌落太低,该功能将禁用该组件。 我们还报告了 RunTimeToEmpty,但这将随放电率波动。
如果不知道电池的所有状况(放电率,温度等),则很难保证最低运行时间,因为电池是非常非线性的。
顺祝商祺!
怀特·凯尔