This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:BQ40Z50-R2

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R2, BQ25708

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073450/bq40z50-r2-bq40z50-r2

部件号:BQ40Z50-R2
“线程: BQ25708”中讨论的其它部件

我们正在使用您的控制器来控制 1P4S 配置下的锂电池。 我想了解您的控制器(BQ40Z50-R2)可以 监控和注册哪种参数来跟踪电池组容量,或者一些可以等效于预测电池容量的参数?  

如果您只跟踪充电/放电循环计数, 您是否可以跟踪部分 充电/放电循环中的等效损坏/降级?  

您是否有跟踪电池容量(或等效参数)的应用程序或最佳工程实践?

谢谢

李杰森  

可靠性工程师  

8184472630

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    该仪表使用我们的阻抗跟踪算法来测量和预测电池容量。 下面 是一份解释流程 的文档,下面是另一份。 这种方法的一个优点是它不会跟踪部分循环/温度/任何原因造成的损坏/降级。 这是因为电池的阻抗值显示了这些变化,我们可以通过测量来了解这些变化。 我们还有一个名为 SOH (健康状态)的参数,可以从指示细胞降解的量规中读取。 如果您有任何更具体的/后续问题,请告诉我。

    谢谢,

    亚历克斯·马扎因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯: 我是否可以与您预约,进一步探索阻抗表和 SOH 表作为电池预后健康管理工具的应用?  

    谢谢

    jason.li@draeger.com

    978-773-0936

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    我接受了你朋友的请求,并看到了你的消息。 让我们在那里或通过电子邮件继续此对话。

    谢谢,

    亚历克斯·马扎因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:如果我想在容量下降到低于初始容量70%时发出警报,我应该为阻抗表和 SOH 设置什么三屏?

    谢谢

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    我不太确定您所指的是什么。 此部件上没有 SOH 警报;您需要一个主机控制器来读取 SOH 值并从中确定。 如果您的意思是使用电池,我们会收到剩余电量的报警。 如果您有微控制器,您可以读取 SOH,当它达到70%时,您将达到初始设计容量的大约70%。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:  

    1)如果 SOH 值可用于监测容量降级,  我们从安装开始就能读取绝对容量,因为我们需要监控绝对容量以定义触发警报的最小容量,因为我们需要用电池进行4小时的操作,  

    2)阻抗能为我们提供什么?  故障模式标识或故障模式的根本原因?  

    我们可以 设置实时聊天吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    1)最接近您所描述的是设计容量寄存器,它只是电池数据表中的数字。 还有一些其他工具,如 Qmax,在操作过程中测量并更新。 还有一个寄存器可以告诉您 Qmax 更新了多少次。 听起来您在做什么,您不一定需要生命周期内的最大 Qmax 信息。 保证特定运行时间的最小容量将基于当前容量,您可以从更新的 Qmax 中读取该容量。 我不明白为什么它会依赖于初始容量。

    2)电阻被仪表用于实现各种功能。 您不会通过直接读取阻抗而获得太多信息,而是从使用阻抗计算的各种寄存器中获得。 例如,FCC 基本上是 Qmax,但使用系统信息和阻抗来计算压降,以更准确地估计负载下可从电池中提取多少能量。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯   

    1)我是否应该跟踪 Qmax 和 Qmax 的数量,或者仅跟踪 Qmax,以便跟踪1000 mAh 以下的容量?  

    2)如何获得 FCC?  这是估计的全部容量吗?  

    谢谢

    杰森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    假设您至少需要700 mah 才能运行4小时,我认为阅读 Qmax/FCC 以查看它是否大于700 mah,而不是尝试根据 SOH 和初始容量进行计算更有意义。 我提到您可以跟踪 Qmax 及其更新次数,但我认为额外信息不会非常有用。 因此,我认为后一种方法(只是检查 Qmax/FCC 是否正常)更有意义。

    FCC 是使用 Qmax,阻抗和负载条件计算得出的。 我认为这张图片很有用:

    电池可能有1000mAh,但在负载下,电压将根据阻抗下降。 这将导致电池更快地达到端接电压,并且您不会从电池中获得所有能量。 TRM 在第6.1节中有解释。 您可以使用应用程序中预期使用的负载对仪表进行编程,并可使用该仪表模拟放电并找到预期的 FCC。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Alex:  

    我猜 FCC 需要加载信息。 由于加载信息取决于自定义, 我是否可以激活一台正在学习为现场的单个设备自定义加载的机器?  

    谢谢

    杰森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    加载有很多选项,包括用户输入的值。 遗憾的是,使用此模型无法很好地模拟真正复杂的负载配置文件。 您可以对载荷建模越好,仪表的 FCC 和 REMCAP 预测就越准确。 但是,近似值仍能根据距离提供合适的精度。 其中相当一部分是通过量表测量的,因此像“平均上次运行时间”这样的内容可以在现场的每个设备上进行调整,而不会对主机进行任何额外的数学运算。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯 下周将与工程团队沟通后再次与您联系

    谢谢

    杰森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex: 以下是我的网络反馈:  

    是的,这是可行的。 实施也相当简单。 您可以通过 SMBus 读取 Qmax。 这种方法的缺点是,您的主机将被这个燃油表 IC 卡住,因为这不是标准的 SMBus 推荐。 因此,这要由德拉格的决定决定。

    我向亚历克斯提出的问题;  

    通过 SMBus 命令与仪表通信以获取 Qmax 的里程碑是什么?  

    杰森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    您能否详细说明里程碑的含义? 如果您是指制造商的访问命令,则这些命令需要执行一些额外的步骤,但并不太复杂。 以下是 TRM 中的步骤:

    Qmax 存储在0x0075中的 GaugeStatus3中。 您也可以使用某些 PF 模式来应用。 如果单元格之间存在 Qmax 差,Qmax 不平衡将禁用包:

    您可以设置自定义阈值(默认值为10%差)。 此外,还有一种容量降级 PF 模式,听起来很相关。  

    当容量降至可调阈值以下时,此操作将禁用包装。  

    无论如何,我仍然不知道你在这里的里程碑是什么意思,所以请告诉我这是否是你的意思。

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:  

    如果您的客户过去成功实施了 FCC 分析算法,您会与我们分享吗? 特别是  

    1)您有两种替代算法来估算 FCC,哪一种算法在应用中更容易实施,不确定性更小?  

    2)为预测性维护计划实施/确定哪种资源预算?  (假设一名工程师工作一个月?)

    3)资格认证过程中的主要任务或不确定性是什么?  

    谢谢

    杰森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    我对 FCC 分析算法的含义有点不确定。 如果您只是购买 FCC,则仪表会根据您设置的负载模式配置自行计算。 如果您是为了在主机上进行一些计算而阅读 FCC,那么您必须更具体地了解该计算的内容。 内置 PF 保护和警报可以为各种故障条件提供保护。 至于其他问题:

    1)您使用两种算法来表示 CEDV 与 Impedance Track? 或者您在谈论恒定电流模式还是恒定功率模式? 假设您正在讨论负载模式,它基于您希望在应用程序中看到的负载。 例如,如果电池正在提供降压转换器,您可能会看到电池电流随电压降低而增加。 但是,这是一个恒定功率负载,这将很好地由负载模式1建模。 该仪表使用阻抗跟踪,因此不能将 CEDV 与它一起使用。  

    2)通过预测性维护计划,您是否意味着在容量下降到某个阈值以下时设置警报? 有一个内置的 PF 警报,因此使用该警报不需要太多的工作。 设置主机以读取该警报并将消息转发给设备的用户/维护人员将更加努力。 但这取决于我不知道的系统级实施。 这就是为什么我很难分配时间来实施某项功能;我不知道在实施过程中扮演重要角色的系统/主机的其他部分。  

    3)我再次不确定您的意思。 在仪表设置任务方面,您确实需要识别 CHEMID 并在电池上运行学习周期,以生成仪表的金色图像。 我们有这方面的材料,但确实需要一些努力。 这只需要执行一次,所有仪表都可以加载金色图像,以便根据您的应用配置。  

    谢谢,

    亚历克斯·M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,亚历克斯, 你回答了问题1)和2)。 需要讨论问题3的清晰度。  

    我们在主机上实施了 BQ40Z50-R2 (燃油表-蓄电池组管理器)和 BQ25708 (充电控制器)。您是否会进一步扩展问题3的指南,以便 我们可以添加技术规格要求文档,以定义预期和要启动的资格认证工作?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jason,

    根据我对您问题的理解,一旦您达到一定的降级级别,您将希望禁用该软件包。 您必须确保系统有一定的运行时间。 如果你的问题不同,请告诉我。

    正如 Alex 所提到的,我们确实提供了一些功能,如容量降级 PF,如果 Qmax 跌落太低,该功能将禁用该组件。 我们还报告了 RunTimeToEmpty,但这将随放电率波动。

    如果不知道电池的所有状况(放电率,温度等),则很难保证最低运行时间,因为电池是非常非线性的。

    顺祝商祺!

    怀特·凯尔