This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC14240-Q1:UCC14240-Q1

Guru**** 1828310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC14240-Q1, SN6505A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074298/ucc14240-q1-ucc14240-q1

部件号:UCC14240-Q1
“线程: SN6505A”中讨论的其它部件

我需要的 lib 文件  

UCC14240-Q1,由于我需要在 Saber 中为栅极驱动器建模,如果有任何类似此部件的栅极驱动器,您也可以共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨扬,

    UCC14240-Q1目前作为高级产品发布(APL)发布。这意味着产品仍在开发中,直到批量投产(RTM)。 我们正在为 SIMPS/SIMetrix 中的 UCC14240-Q1开发仿真模型,但目前没有支持 Saber 模型的计划。 Simplis 模型计划在20222年第二季度的 UCC14240-Q1产品文件夹中提供。感谢您通过 E2E 进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,
    感谢您的快速响应。 是否有任何现有的 LIB 文件将几乎模仿 UCC14240-Q1的行为,如果存在,请共享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    萨扬,

    UCC14240-Q1是独一无二的,因为变压器,控制和功率级完全集成在单个 IC 封装中。 因此,这方面没有其他类似的产品。 由于您最初询问过有关浇口驱动器的问题,我假设您是指隔离式浇口驱动器,因此您可以在 此处按参数搜索这些驱动器 ,然后从功能/基本 ISO 与增强型 ISO 之间进行选择开始。 然后,您需要为您感兴趣的 gate driver 输入每个产品文件夹,并查看提供的型号。 TI 的大多数新开发产品都倾向于将 Simplis 模型作为客户最需要的主要 SIM 模型。

    如果为了模拟目的,您只需要一个偏置耗材模拟模型, 查看 SN6505A 产品文件夹,您将看到各种型号的 SIM 卡,但该产品是一款开放式环路驱动器,它使用外部变压器来开发栅极驱动器偏差,与 UCC14240-Q1相比,它有很大的不同。  

    UCC25800-Q1 是最近开发的偏倚驱动产品的另一个示例。 这款产品使用共振拓扑实现最低 EMI,并且产品文件夹中只有 Simplis 模型。

    顺便提一下,您能否给我发送一封电子邮件,其中包含您的姓名,职务,公司名称,项目使用,终端设备, 您需要哪些型号以及您使用的平台(Simplis,PSPICE,Saber 等)? 您可以发送 给我:s-mappus@ti.com。 您的意见对于帮助我的团队了解您所要求的客户模型以及如何使用这些模型非常有用。

    感谢您考虑 TI IC 产品并祝您的设计好运。

    史蒂夫·M