This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:设计 UCD3138控制的 PSFB

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027, TPS2411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074342/ucd3138psfbevm-027-designing-a-ucd3138-controlled-psfb

部件号:UCD3138PSFBEVM-027
“线程: TPS2411”中讨论的其它部件

您好,

在 UCD3138PSFBEVM-027中,原理图中使用的 ORing 控制器是 TPS2411PW。 我的输出电压(48V),电流(52A),功率(2.5kW)要求更高。 请告诉我,可以使用哪种与现有 ORing 控制器类似的控制器来实现这一目的,以便以类似的方式更换和实施控制器。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可能会考虑 LM74700。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 TPS2411PW 控制器 IC 类似吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上,LM74800的工作效果更好,与 TPS2411类似。