This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100EVM:意外漏电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM66100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074375/lm66100evm-unexpected-leakage-current

部件号:LM66100EVM
“线程:LM66100”中讨论的其它部件

各位专家:

我的客户正在测试 EVM 并确认意外的反向电流(大约1mA)。 我认为反向电流是指反向电流为输出,关闭(~少数 uA)。 请确认是否有问题?
跳线设置如下。
[跳线设置]
- JP1:打开
- JP2:短路
JP3:打开
-JP4:短路
-JP5:开放
J3:打开
J4:打开
- J2:施加5V 电压。客户测量5V 电源和 J2之间的电流。 客户表示反向电流为1mA。 此外,输入电流几乎为0uA。
*客户未使用 U2侧。

下面是 VIN/VOUT 图解。 (客户无法输出,因为它的数字很小(1mA)。 他还证实艾因几乎是0uA。)


此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    福吉瓦拉-桑,

      对于 LM66100,当输出电压按输出顺序高于输入电压时,反向将关闭。 在“缓冲”阶段,反向电流保护尚未激活,但根据输入电源和环境温度的不同,电流可能会达到 IRCB (500mA 至1A)的最高值。 请参阅以下 E2E 回复以了解此操作的详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/872159/lm66100-lm66100

    也就是说,在反向电流保护激活后,您应该只能看到 ISD,VIN (最大0.3µA Ω)的 VIN 关闭电流。

    几个问题:

    1. 客户是否正在看到从 VOUT 到 VIN 的毫安电流范围持续变化,或者只是在反向电流的初始启动过程中?
    2. 您提到 J2使用了5V 电源。 输入端连接了什么? 您提到的 J1和 J3打开… 这是否意味着输入是浮动的?
    3. 如何以及在何处测量电流? 最好的方法是通过导线通过输出电源的霍尔效应传感器测量。

    此致,
    蒂莫西·洛根

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Timothim-San,

    客户在同一块电路板上的 U2侧设备上测量到相同的情况,并确认反向电流小于1uA。 客户表示 U1侧设备似乎有损坏,因此反向电流过高,超出了我们的预期。

    我想结束这个话题。
    非常感谢您的支持。

    此致,
    福吉瓦拉