This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542EVM:学习周期未提供准确的 TimetoEmpty 和充电状态

Guru**** 2782635 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074505/bq27542evm-the-learning-cycle-does-not-give-an-accurate-timetoempty-and-state-of-charge

部件号:BQ27542EVM

     我在为 bq27GDK000EVM 评估模型创建 bq27542G1的学习周期时遇到问题。 我使用的是电池管理工作室1.3.86。 正在使用的电池组是四个并行的 LG INR18650MJ1。 我首先同时校准 cc 偏移量和板偏移量。 然后,我通过测量 DMM 上的正负极导线,在“施加的电压”中输入数字,然后校准电量计来校准电压。 然后,我使用 GDK 排放-1000mA,将施加的电流设置为1000mA,并校准气体表。 我转至 CHem 版本938,将燃油表编程为2152配置文件,该版本被称为 LGC INR18650MJ1 (3500mAh)。  对于数据存储器,我已将值更改为这些数字…

 

锥电流= 20mA

设计电压= 3635mV

设计能力= 14000

设计能量=5089

设计能量标度=10

CC 阈值= 12600

端接电压= 3000

退出电流=20

DSG 电流阈值=60

Qmax 电池=14000mAh

最小锥形电压= 50

T1 = 0

T2 = 11.25

T3 = 22.25

T4 = 33.75

T5 = 45

T1–T2 Chg 电流= 95

T2–T3 Chg 电流= 95

T3–T4 Chg 电流= 95

T4–T5 Chg 电流= 95

T1-T5 Chg 电压= 4200

V AT Chg Term = 4200

 

然后,我使用 unseal 命令 reset 命令,在-400mA 下将蓄电池放电至3V

然后  IT_ENABLE 命令。将更新状态设置为04,并在400mA 下为蓄电池充电,充电电压为4.2V,锥形电流为20mA

然后,在充电循环后将更新状态设置为05,并在放电切断和电压为3V 时以400mA 的电流放电

然后更新状态自动更改为06

在学习周期结束时,有一个不准确的 TimetoEmpty 变量与释放的容量不一致。 我附上了一份最新的 xlsx 表格,其中显示了坏学习周期的结果。 如果有一个环境或步骤我已不按顺序执行或忘记了,任何建议都将有帮助。

e2e.ti.com/.../1_5F00_2_5F00_22LC.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是 ATRate()?

    TimeToEmpty()使用 AtRate()计算

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有写信给阿特拉特。 阿特拉特位于何处?

    我认为我只有最大/最小 SIM 速率,ISD 电流,快速 Qmax 电流阈值,这些阈值以小时计量。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在查看技术参考后。 我想知道您是不是指用户速率 mA? 我是否还需要用设计电压乘以“用户率-功率”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AtRate()是地址0x02的寄存器

    它不在数据存储器中。 由于当前消耗量可能有所不同,主机写入 AtRate()并读取 TimetoEmpty(),以获得给定负载的最佳估计值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我把这与其他事情混淆了。 对于 bq27542,TRM 表示该值基于当前的放电率,而不是 AtRate()

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅本文档了解学习周期流程 /CS-file/__key/communityserver-discussion-components-files/196/0878.Achieving-the-Successful-Learning-Cycle.pdf

    在学习周期后的周期中,可以根据负载来报告 TimeToEmpty()。 请注意,FCC 可能会在学习后更新。 新的 FCC 将更改所有计算。