This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543B20:使用两级滤波器时的稳定性。

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074481/tps543b20-stability-with-a-two-stage-filter

部件号:TPS543B20

大家好,我们正在考虑使用 TPS543B20,我们对该部件的稳定性有一些担忧。

该应用程序完全在建议的操作参数范围内。 它是12V 至1.2V 转换器,最大电流为8.4A。

由于这种供应将为一些敏感部件供油,我们希望实施两级过滤器。 我们对此的关注是缺乏外部补偿。 如果没有调整补偿的能力,我们担心我们可能会将补偿部分推向不稳定状态。

您是否使用两级过滤器实施了此部件的应用程序? 为了确保我的稳定性利润,我是否应该考虑任何限制或限制?

感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TPS543B20可与第二级滤波器一起使用。 在设计第二级过滤器时,我建议将 LC 第二级引入的附加双极放置在远离交叉频率的位置,以防止对转换器的环路带宽产生任何意外影响。  

    TPS543B20具有一个 Excel 计算器工具,可帮助估算转换器的波德图(在第二级滤波器之前)。 这可以在以下网址找到: https://www.ti.com/product/TPS543B20#design-tools-simulation

    然后,我建议您参考这篇关于二级过滤器设计的文章: https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/design-a-second-stage-filter-for-sensitive-applications

    在补偿方面,TPS543B20环路带宽可通过斜率选择进行调整。 通常,较高的斜坡电阻器和零件内部产生的斜坡电容将导致更大的环路带宽。 我建议使用 Excel 计算器来确保生成的应用程序具有足够的相位/增益边际利润,以及斜坡主要与环路带宽成比例。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德