This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:如何记录 bqStudio 的电池充电/放电数据以输入 GPCCHEM 工具?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, EV2400, GPCCHEM, BQSTUDIO, BQ27Z561EVM-011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074498/bq27z561-how-to-log-battery-charge-discharge-data-from-bqstudio-to-input-into-gpcchem-tool

部件号:BQ27Z561
主题中讨论的其他部件: EV2400GPCCHEMBQSTUDIO

硬件:

  • BQ27Z561
  • EV2400
  • 集成并连接到单芯电池的 BQ27Z561定制板

您好,

我正在尝试为 BQ27Z561燃油表创建一个金色图像并执行蓄电池学习。 我正在关注 TI YouTube 视频: https://www.youtube.com/watch?v=WAcxrGDb68g (如何使用量表成功执行学习周期)。

根据我的理解,我需要做的第一件事是获取电池的化学品 ID。  我使用的电池是由 PHD Energy 定制设计的,即使在更新后,也不会列在 bqStudio 中的现有化学 ID 列表中。 我正在使用 GPCCHEM 说明,网址是 :https://www.ti.com/tool/GPCCHEM#support-training。 遗憾 的是,GPCCHEM 页面(www.ti.com/.../slva725)提供的说明手册没有提供使用 bqStudio 执行此操作的说明:“本指南介绍如何在不使用 TI EVM 或 TI bqStudio 软件的情况下获取所需的日志文件。”

问题1: 在哪里可以找到使用 bqStudio 获取 CPCCHEM 所需电池日志文件的指南?

问题2:我是否需要 BQ27Z561EVM-011来获取这些电池日志,或者只要将充电电路与主板的其余部分隔离,就可以使用我们的定制主板在电路中完成此操作?

谢谢!

德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    德里克您好,

    化学品 ID 匹配使用裸电池执行(外部保护器可能导致数据不正确)。 不需要 BQ27Z561EVM-011,但这使过程变得简单。

    bqStudio 在“寄存器”选项卡上有一个“开始日志”按钮,用于记录所有寄存器,包括电压,温度和电流。

    确保先校准主板并使用开氏接头获得准确结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的反馈。 我在 bqStudio 中看到“开始日志”按钮。

    问题1: 为了澄清问题,我是否只需单击“Start Log”(开始日志),然后在 https://www.ti.com/jp/lit/slva725 中执行第3部分: 针对我的特定电池类型的数据收集?

    问题2: 确保先校准主板”-哪个主板以及如何校准?

    问题3: “Kevlin 连接”是什么意思?

    问题4: 是否没有指南引导您从开始到结束整个流程? 似乎我需要的所有信息都分散在各个地方。 我是燃油表的新手,如果存在这种情况,我需要一份“供杜马使用”指南:)。

    谢谢,

    德里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:正确

    问题2:校准用于测量的电路板/设备-本例中为 bq27z561EVM。 您可以使用 bqStudio 和先前校准的电压电流源进行校准。

    问题3:这是一个具体的术语。 我建议用谷歌搜索。 简而言之,连接应尽量消除触点和电线电阻。

    问题4:如果 您还没有看到这种情况,我们有一份适用于初学者的 www.ti.com/.../sluaa98.pdf 文档。