This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400:bq2022评估软件 USB 错误。 确保电缆已连接且驾驶员工作正常

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2022A, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074497/ev2400-bq2022-evaluation-software-usb-error-insure-cable-is-connected-and-driver-is-working

部件号:EV2400
“线程”中讨论的其他部件:BQ2022,BQ2022A

使用 BQ2022AEVM 与 BQ2022ALPR 通信时,我有一台运行在 Windows 10上的 EV2400。 错误信息为:“bq2022评估软件 USB 错误。 确保电缆已连接且驾驶员工作正常"。 请给出建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rick,

    bq2022A 是一款较旧的器件。 该软件需要 EV2300。 有些人已经成功使用了 EV2400,但 EV2400只能在有限的情况下工作。 例如,当未使用 EV2300时,软件将无法发送编程脉冲。

    我们正在研究使用 Windows 10进行评估的选项。 如果您想按此方向登记进度,可以向我发送朋友请求。

    现在,最好使用 Windows XP 和 EV2300等较旧的32位操作系统,软件才能正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢! 我根据 TI 网站的建议购买了 EV2400。 希望我能找到一台 EV2300!