This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL1963A:负载调节

Guru**** 2386520 points
Other Parts Discussed in Thread: TL1963A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074493/tl1963a-load-regulation

部件号:TL1963A

您好,

你好。 我有一位客户正在与 TL1963A 合作。 请参阅下面他的问题以供参考。 非常感谢。

TL1963A-33数据表。 在电气特性表的第6页,负载调节将 TL1963A-33部件的整个范围设置为70mV。 我们的工程师已经检查了特性图,发现70mV 的电压异常高。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    假设您参考图25以了解欧盟负载调节表规格,我是否正确? 如果是,请注意,图25中的数据是典型数据,而不是最小或最大数据。  

    另请注意,ΔVout = 70mV (从1mA 到1.5A)大约是整个温度范围内的47mΩ Ω 最大输出阻抗,该阻抗非常低。

    此致,

    尼克