This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM63606:用于小于1V 的输出

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM63606, TPSM82821, LMR51420, LMZ31506, LMZ31704, LMZ31503, TPSM82810, TPSM82813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073740/tpsm63606-use-in-outputs-smaller-than-1v

部件号:TPSM63606
线程中讨论的其他部件: TPSM82821LMR51420LMZ31506LMZ31704LMZ31503TPSM82810TPSM82813

你好,团队

我的客户正在考虑使用 TPSM63606进行 Enpirion 更换,但对输出电压范围存在担忧,因为其目的是输出电压为0.9V。(我们推广了 TPSM82821,但他们的主板具有6V)

您是否可以为该输出值提供一些设计建议?(如设置,LDO)

此致

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,David,这里的 Vin 范围和输出电流规格是什么? 我们可以找到一个具有次1V FB 参考的零件。 例如,LMR51420 36V/2A 转换器降至0.6V。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂姆

    非常感谢您的回复!

    我们没有详细的输入/输出信息,但正如我所提到的,这是用于 EOL Enpirion 更换的信息, 而 EN6337QI,EN6347QI,EN6362QI 是客户使用的设备。 因此,我希望输入电压在5-6V 左右,而输出电压应为1V-3.3V,电流因每台设备而异,从2A 到6A 不等。

    我认为他们更重视 模块 解决方案,这意味着转换器类型可能不是一个选项。

    此致

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    这些 Enpirion 模块的最大输入电压为6.5-6.6V,因此可能不需要具有36V 输入额定值的 TPSM63606。 查看 LMZ31506 (6A),LMZ31704 (4A),LMZ31503 (3A)模块系列的示例。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,蒂姆

    非常感谢您的建议。

    不幸的是,客户提到 LMZ 系列太大,无法考虑。 (我认为这正是他对 TPSM63606感兴趣的原因)

    我检查了我们的产品组合,但没有找到比 TPSM828xxA 和 TPSM63606更好的解决方案,尽管 VIN 范围不符合他们的要求。

    我们是否有机会赢得这一机会?

    此致

    黄银明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,大卫,我会和我们的营销人员一起看看可能发生的事情。

    此致,

    蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    另请查看 TPSM82813 (3-A),TPSM82810 (4-A)-它们支持6V 的额定输入电压。

    一般而言:在模块世界,目前几乎没有 P2P 解决方案,因此,如果是 Enpirion EOL,客户需要对折衷方案持开放态度。

    除了 Enpirion EOL 之外,Torex 还宣布了50种产品的 EOL,其中许多产品实际上也是模块...