This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D22:对25A/us 负载的响应

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548D22, TPS543C20A, LMZ13610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073305/tps548d22-response-to-a-load-of-25a-us

部件号:TPS548D22
“线程”中讨论的其它部件: TPS543C20ALMZ13610COT

您好,

我们正在根据以下流程设计电源交付架构:

现在负载电流要求为:峰值平均电流40A 和突然负载瞬态25A / us

请告诉我上述体系结构是否可以支持上述负载要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    采用 DCAP3控制拓扑的 TPS548D22能够支持25A/us 的快速负载瞬态步长。 为了满足下冲/过冲要求,请在确定支持瞬态规格所需的输出电容时参考数据表方程8和9。  

    除 TPS548D22/DCAP3控制外,先进的电流模式控制器件还可以支持40A/us 的快速瞬态要求。 在此应用领域,您还可以考虑使用 TPS543C20A。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Alec 确认了这一点。 我们已经考虑了 TPS543C20A 在该应用中的应用。

    请问 LMZ13610TZE 是否支持相应的负载瞬态(~8A/us)? 因为此切换台的输出将为 TPS548D22的输入。

    此致,

    阿比希纳夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,阿比纳夫,

    LMZ13610可能保持~8A/us 负载瞬态。 我建议根据数据表第8.2.2.6节所述的任何峰到峰电压变化要求调整输出电容的大小。 我还建议在这种应用中使用馈送电容器。

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿历克

    请告诉我如何在数据表中找到“支持25A/us 的快速负载瞬态步长”,或者共享详细信息来计算此值(如果有)。

    [引用 userid="484592" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1073305/tps548d22-响应以负载为单位的25A-us/3971912#3971912"]支持25A/us 的快速负载瞬态步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,潘迪亚,

    我关于支持25A 瞬变的声明来自我对 TP548D22 (相关部分)的评估经验。 最大转换率的计算非常困难(涉及大量傅立叶系列扩展等),TI 没有针对 TPS548D22发布用于计算的工具。

    但是,我建议在评估目标应用中的 TPS548D22瞬态响应时进行模拟。 可用型号(PSPICE 和 SIMPIS)可在此处找到: https://www.ti.com/product/TPS548D22#design-tools-simulation

    一般来说,D-CAP3控制拓扑(如 TPS548D22使用的拓扑)是一项关键功能,因为控制器会根据不断变化的输出电压(如瞬态事件)调整准时响应,从而提供 COT 控制器中通常具有的瞬态响应优势。  

    此致,

    阿雷奇·比斯特费尔德