This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:ULN2003A 与 ULN2004AI

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: ULN2004AI, ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074456/uln2003a-uln2003a-vs-uln2004ai

部件号:ULN2003A
“线程”中讨论的其它部件:ULN2004AI

大家好,我们只想确认我们是否可以使用这些零件作为彼此的替代产品。  系列基电阻的差异 ULN2003AN 为2.7K,ULN2004AI 为10.5K。 它在工作上是否有任何影响?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark 您好,

    它们是 P2P,可以用作替代;但是,系列基电阻之间的差异意味着状态输入电压 MAX 规格发生变化。 如果您从 ULN2003A 切换,因为它的电压较低,您需要对此进行说明。

    ULN2004AI:

    ULN2003A:

    此致,

    Kalin Burnside