This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54060-EP:启用引脚过电压行为

Guru**** 2815495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54060-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074438/tps54060-ep-enable-pin-overvoltage-behaviour

部件号:TPS54060-EP

我使用 TPS54060-EP 错误地设计了电源,方法是直接将启用引脚连接到 Vin,而不使用任何可能的分压器,从而导致启用引脚处于过电压状态。  在测试过程中,我发现一小部分 IC 在短时间后出现短路(将 Vin 短路到 GND),而其余的 IC 在电流消耗高于“启用”引脚浮动时仍可无限期正常工作。

问题是,如果我将“启用”与“VIN”隔离,是否预计未发生故障的 IC 将继续正常运行。 我知道无法保证 IC 可能已经损坏,但我很好奇,是否有任何关于这些 IC 在这些情况下的预期行为的见解。

谢谢,

瑞安   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我认为这是一个很难回答的问题。  我认为最好谨慎行事。

     虽然某些设备可能已存活了一段时间,但可能已遭受某种形式的损坏。  

    这种损坏可能在将来的某个时候显现出来,从而导致现场故障。

    谢谢你