This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317HV:仿真模型和可变器件的 EVM 可用性

Guru**** 2536950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317HV, TL783, LM317, TPS783, TPS7A4001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073116/lm317hv-simulation-model-and-evm-availability-from-the-variant-devices

部件号:LM317HV
“线程”中讨论的其它部件: TL783LM317TPS783TPS7A4001ABS

您好 LDO 团队,

我的客户正在查看 LM317HV 和 TL783。

1)我注意到 LM371有 PSPICE 模型和 TINA 模型 。  我想知道 TI 是否也有 LM317HV 的仿真模型。 如果没有,我可以使用 LM371型号来安装 LM317HV 吗?

2) TL783没有模拟模型。 是否有类似的模型可用于检查基本特征?

3) 两台设备 都支持 TO-220封装,但它看起来有几个细节有点  不同。 您能否确认两台设备是否可直接更换 P2P?

<LM317HV>- https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317hv.pdf?ts=1643343430190&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM317HV

<TL783>-https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tl783.pdf?ts=1643341134546&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTL783%253FkeyMatch%253DTL783%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

4) LM317HV 不提供 EVM。 您能否为 TO-220推荐合适的 EVB,以便  我可以为 LM317HV 重新加工它?

 

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    1. LM317HV 没有型号。 LM317HV 的性能与 LM317非常相似,因此 LM317型号可以替代它使用。
    2. TPS7A4001是 TPS783的更新版本。
    3. 这些软件包都是 TO-220组,但它们是不同的 TI 软件包(NDE 和 KC)。 如果有板载散热器,螺孔可能无法对齐。 设备之间的引脚间距基本相同,因此该部件似乎适合封装尺寸。
    4. 我不知道我们拥有的可安装 TO-220的 EVM。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    1.客户的基本要求是输入电压48V。 LM317可能无法在这种工作条件下工作。 请问是否有机会为 LM317HV 生成仿真模型?  

    2.我提到 TL783,700mA LDO。 TPS783和 TPS7A4001 的电流容量大大降低,不适用于客户用例。

    4.您可以帮助找到合适的 EVM 吗?  我认为 TO-220 (KCS,NDE)根本没有 EVM。 客户想要检查  M317HV 或 TL783的性能。 我不想失去这个机会。

    +否则,您是否可以建议其它支持>60VIN 和>0.6A 的 LDO 部件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    每个引脚的 ABS 最大值通常不会建模到 PSPICE 模型中,我已经检查了 LM317_TRANS 模型,它也没有建模 ABS 最大值。 因此,LM317 PSPICE 模型的行为将与 LM317HV 相同。 目前,我们不太可能很快就有一个 LM317HV 模型。

    如果他们正在寻找一个可接受>60V 输入且 IOUT >600mA 的 LDO,则唯一的选择是 LM317HV。  

    我确实找到了一个我不知道的 EVM。 请在此处查找:

    https://www.ti.com/tool/LM317A-337N-EVM

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    谢谢!

    您还能帮助找到适合 TL783的仿真模型吗? 如您所述 ,TPS7A4001 是 TL783的更新版本,但其电流额定值要低得多。 我认为 TPS7A4001 TRANS 型号不适用于 TL783。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    我检查了已发布和未发布的型号,目前没有 TL783的型号。  

    此致,

    尼克