This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:同步 FET 和主 FET 故障

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074257/ucc28951-synchronous-fet-and-primary-fet-failures

部件号:UCC28951

回溯到2019年,Colin Gillmor 使用 UCC28951帮助我们解决了使用相移桥并联多个电源时遇到的问题。

他确定,当与同步整流器并联时,我们应该在轻负载下使用 DCM,以防止反向电流导致同步 FET 的雪崩故障。

自2019年夏季以来,我们实施了这一变革,事情一直在顺利进行,但我们现在的客户设备中出现了一些同步 FET 和主要 FET 故障。

我们希望您能支持致电以解决此问题。 我在 TI e2e 论坛上发布了许多其他问题,但这种情况有很多细节,在论坛上描述非常麻烦。

 

我无法通过电子邮件联系 Colin,但 Mike O'或其他熟悉 UCC28951的人能否在第二天或第二天支持电话?

请直接向我发送电子邮件,如果是,请删除此帖子。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    e2e 是在线支持,如果可以,将尽力为您提供帮助。

    当 FET 发生故障时,它们通常会因过电流或过电压而发生故障。   过去,似乎故障原因是 DCM 比较器未设置为在轻负载下关闭 FET。  在这种情况下,电感器产生负电流,当 SR 关闭时,这会导致 SR 过电压。

    1.通过电流保护以及电流保护(OCP)检查您的周期,确保其设置正确。    

    2.我会仔细检查以确保 DCR 设置为正确的阈值。  应将其设置为在出现严重情况之前关闭 SR 并留出一定的利润。  据说您有20%的电感器波纹,您会在30%负载下关闭 SR。  这将在临界传导前留下10%的利润。

    3.如果 DCR 阈值设置正确。  下一步是研究变压器的主电压,CS 和 OUT E 以及 OUT F 的0%至100%负载。  只需双倍检查阈值跳闸点。

    此致,