This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 帮助查找升压充电器

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61022, TPS61094, TPS61235P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073690/help-looking-for-boost-charger

“线程”中讨论的其它部件:TPS61022TPS61094TPS61235P

你(们)好  

需要帮助寻找适合新设计的零件。

要求如下:

-无 BGA 小于0.7。 QFN,DFN 首选

- VIN = 2.8V 至4.2V。

- VOUT = 3.3V 至3.7V

- IOUT >3A

我已经看过  TPS6128x -太小的 BGA 和 TPS61022 - 一段时间没有库存。

请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 该系列设备的专家目前已不在办公室,将尽快答复。 感谢您的耐心等待。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    请告诉我有关背景的更多信息吗? 您知道为什么输入电压高于输出吗? 您将如何使用此升压转换器作为充电器? 为什么需要3A? 我们的 TPS61094专为充电实施而设计,并且具有良好的充电电流调节和端子电压调节功能。

    TPS61235P 可能是您的选择,但当 Vin 高于 VOUT-0.6V 时,其电流容量受限,尽管仍能进入直通模式。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,韦浩。

    该应用程序用于从电池驱动2G 调制解调器。 需要3A 才能在发射时实现高电流突发。  

    电池电压可以在2.7V 至4.2V 之间,调制解调器需要3.3V 至3.9V

    无需充电。

    尽管这是为了新设计,但零件需要有库存,或者在未来3到6个月内有库存供我们使用。

    谢谢蒂姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    蒂姆,你好。

    我明白了。 TPS61022是这里的最佳选择。 您可以提交 ZS 订单以解决以下样品请求或库存问题。

    ticsc.service-now.com/csm

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你能抽出时间