This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51219:备选部件

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51219, TPS51513, TPS51217, TPS53219A, TPS51117, TPS51218

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074374/tps51219-alternative-part

部件号:TPS51219
线程中讨论的其它部件:TPS51513TPS51511TPS51217TPS53219ATPS51117TPS51218

各位专家:

我们的客户正在寻找  TPS51219RTER 的替代产品,但我找不到确切的替代产品。

设备 TPS51513 或 TPS51511 是否是一个良好的选项?

你能提出更好的选择吗?

此外,该客户正在寻找10,000个部分/季度运行率。  

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,马文,

    我 不确定您的特定应用程序的详细要求。 TPS51513有 VID 功能,TPS51511有集成的2A LDO 输出,TPS51219中不包括这些功能。

    对于采用 TPS51219的更类似设备,我建议您查看 TPS51217,TPS51218,TPS51117和 TPS53219A。 您可以查看其中的任何一个设备是否可以满足您的要求。

    谢谢,

    安德鲁