This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5046:相移全桥 PWM 控制器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074184/lm5046-phase-shifted-full-bridge-pwm-controller

部件号:LM5046

我的任务是创建208/120 VAC 3相。 SMPS,输出电压为270VDC,60A,16KW  

我将拥有由11 个同步 Qor MPFC-115-3PH-270-FP 3相1.5kW PFC 模块生成的270V 总线,并将使用 LM5046 -相移全桥 PWM 控制器调节270VDC 输出。  我正在考虑并行使用5,这意味着每个都有12A,这是实际可行的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请绘制方框图,以显示您希望如何并行5 x LM5046。