This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ30604:上拉并下拉 INH 引脚的电阻值

Guru**** 2526310 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ30604, TPSM82866A, TPSM82864A, SN74HCS05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073120/lmz30604-pull-up-and-pull-down-resistor-value-of-inh-pin

部件号:LMZ30604
线程中讨论的其他部件: TPSM82866ATPSM82864ASN74HCS05

各位专家:

我们的客户有疑问。

--

LMZ30604的 INH 引脚具有 设备中的上拉和下拉电阻器。

请告诉我们上拉和下拉电阻的值。  

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    您是否了解过更新,更小和更高效的 TPSM82864A/TPSM82866A 电源模块?

    此零件的启用/禁用方案更简单,可以同时控制多个。

    如果您有任何疑问,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    我将介绍 TPSM82864A。  

    请告诉我们原始问题。

    关于 LMZ30604,上拉和下拉调整值的值如何。  

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    LMZ30604的 INH 引脚只有一个上拉电流源,允许客户将 INH 引脚保持浮动以启用设备。

    INH 没有上拉和下拉电阻器。 如果您遗漏了任何信息,您可能需要仔细检查输出接通/关闭抑制(INH)(主题8.9)。

    如果您还有其他问题,请告诉我。

    非常感谢!

    此致,
    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    我知道 INH 在图33中没有上拉和下拉调整大小和确认的外部下拉调整大小。

    我将与客户分享这些信息。

    当客户有其他问题时,我会再次咨询您。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    非常感谢您让我知道。

    此致,

    多里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    我还有一个问题,请您提出建议。

    您提到 INH 引脚上没有上拉和下拉电阻。

    另一方面,数据表 P.5 FUNCTUINAL 方框图描述了上拉和下拉阻抗。

     有拼写错误吗?

    我期待着等待你的评论。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Shinichi,

    你指的是 INH/UVLO。 对于 INH 功能,使用自适应控制逻辑和上拉电阻器实现上拉电流源。 UVLO 特性 INH 也实现了不同的逻辑。

    您在功能方框图中看到的是一个下拉和下拉列表,但不仅用于 INH。  

    这些电阻器的值未经过测试和验证。 客户的问题是什么?
    数据表中介绍了 INH 或 UVLO 的功能以及如何实现不同功能。

    请告诉我。

    谢谢,

    多里安
      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,多里安

    感谢你的回复。

    客户正在考虑使用 SN74HCS05而不是 FET。 他们担心驱动电流。

    在这种情况下,恒定电流为100uAmax 和700uA (7个 InH)。   

    另一方面,SN74HCS05的+/-35mA 足以驱动7个 InH。

    客户对此表示满意。

    让我们结束这个线程。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知