This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61291:应用查询

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61291

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073286/tps61291-application-inquiry

部件号:TPS61291

您好,Team,

我的客户希望以恒定升压模式操作。 升压芯片配置为3.0V 输出,但输入电压将约为3.2V,直至其排量低于3.0V。 当输入电压低于3.0V 时,转换器工作正常,但当输入电压达到3.2V 时,转换器的波纹大约为135mV。 我们想知道这是否正常,我们 可以用这种方式可靠地操作此部件。

在这种配置中,当输入电压> 3.0V 时,输出不会跟踪输入电压。 电压确实上升到3.0V 左右,达到3.15V。

请提前感谢

此致
Renan