This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31503:RRT:RT/CLK 电阻计算和精度

Guru**** 2769735 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZ31506, LMZ31503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073184/lmz31503-rrt-rt-clk-resistance-calculation-and-accuracy

部件号:LMZ31503
“线程”中讨论的其它部件:LMZ31506

我对 RRT 有疑问:对于 LMZ31503和 LMZ31506,切换频率设置阻抗器,请参阅以下内容。

①The 以下螺纹描述的 RRT 精度为±20%,但高 FSW 条件会与高 RRT 和低 RRT 发生碰撞。

(例如,730kHz:118kΩ±20%和 780kHz:105kΩ±20%)

我猜 FSW 设置有 RRT 和 FSW 的特定方程式和关系,对吗?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/372261/lmz31710-and-lmz31503-switching-frequency

②Please 让我了解 用于确定 RT / CLK 电阻值的计算公式。 (LMZ31503和 LMZ31506)

或者,您是否会以相同的方式向以下主题发送直接电子邮件?

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/329191/tps84620-rt-clk-resistance-calculation-formula/1147005

此致,

萨特希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    我正在与团队进行核对,下周会让你们回来。 感谢您的耐心等待!

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Satoshi,

    有关切换频率计算公式,请参阅随附的幻灯片。

    谢谢,

    Nancye2e.ti.com/.../LMZ31503-Switching-frequency-calculation-equation.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    感谢您的善意支持。

    我了解 RT/CCK 设置。

    此致,

    萨特希