This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:LG M50LT 的 Chem 配置文件

Guru**** 662690 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, BQSTUDIO, GPCCHEM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073910/bq34z100-g1-chem-profile-for-lg-m50lt

部件号:BQ34Z100-G1
“线程”中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

您好,

我正在为 bq34z100-G1创建黄金图像,采用了 LG M50LT 的最新电池设计,我似乎找不到该电池的 chem 配置文件。 TI 是否具有此单元格的 chem ID? 它 是由 LG 制造的圆柱形21700细胞,型号:INR21700M50LT?

 

我刚刚在 bqStudio 的化学编程部分浏览了来自 LG,LGC 和 LGchem 的选项列表,我在那里找不到。 我还在 sluc138dj 中查看了 change_list.xls,但无法在那里找到它。 这是一个相当常见的单元格,因此我希望它的配置文件已经创建。  

谢谢,
亚当

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚当您好,

    确保您获得最新的化学数据库。 www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW

    如果找不到列出的单元格,请使用 GPCCHEM 工具查找最接近的匹配项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,  

     如何更新电池管理工作室(bqStudio)中的化学数据库 在 bqStudio GUI 底部显示化学版本号。 我在 bqStudio 窗口中看不到此选项。 我在 1月25日刚刚下载了这个版本的 bqStudio,所以我假设它的 ChemID 数据库是最新的。

    此外,在下载化学更新程序后,我获得了一个名为“ChemUpdateer942”的 zip 文件,其中包含一些文件夹。 bqStudio 如何使用这些文件夹?

    我还尝试过在 bqStudio 中更新化学,但我收到一个弹出窗口,显示
    "不支持自动更新。 Chemistry 版本为661。 下载化学更新文件”,这是我在上面提到的 zip 文件。  

    目前,我假设 bqStudio 正在寻找我在 ChemUpdate942文件夹中下载的文件? 这些文件应存储在何处?

    谢谢,  

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Nick,

    尝试使用较新版本的 bqStudio。

    当您选择 chemistry update (化学更新)选项时,bqStudio 将提示您输入 zip 文件的位置。 将其指向下载的位置/文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shirish 您好,  

    我下载了 BQSTUDIO-TEST 1.3.110.3,然后在 zip 文件上重新运行“Chemistry Update”。 我现在看到 LG M50LT 作为一个选项。 感谢您的支持。  

    最佳  

    尼克