This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109:LM5109

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5109

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074048/lm5109-lm5109

部件号:LM5109

各位议员:

我需要驱动两个 N 沟道 MOSFET 和另外两个 P 沟道 MOSFET。我的 P 沟道 MOSFET 应该驱动24V,N 沟道 MOSFET 应该驱动-24V。 每次只有一个 MOSFET 工作。  我看的是“LM5109”,看起来还不错,但正如我在其数据表中看到的,它只用于 NMOS,我需要为 PMOS 找到另一个芯片。 我不知道。 第一次搜索驱动程序。

任何身体都能帮助我选择合适的芯片吗?

此致  

法尔扎内

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    感谢 您在 E2E 上发布信息。 打开/关闭 P-MOSFET 所需的栅电压是多少?

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    VGS 将为-20。 我不知道 我的所有4个 MOSFET 是否都有芯片。 我需要一个芯片,让我驱动每个与其他 MOSFET 隔离的 MOSFET。 我的意思是他们应该一个一个工作。 现在我有4个 MOSFET,其中每个栅极连接4个控制信号。  

    我需要打开一个 MOSFET,而另3个 MOSFET 关闭。 我希望我能很好地解释这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Farzaneh,

    感谢您的解释。 不幸的是,我们没有针对这种情况设计的设备。

    谢谢,

    丹尼尔·W