This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM53603-Q1:替换为3.3V 输出,尽可能宽输入电压

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LM53603-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073347/lm53603-q1-replacement-with-3-3v-output-wide-input-voltage-if-possible

部件号:LM53603-Q1
线程中讨论的其他部件: LM61430LM62440

您好,电源管理团队,

 由于供应限制,我们正在寻找 LM53603-Q1的替代产品。 我们将此设备用作3.3V 稳压器的宽输入,并添加了示意图以供参考。 您会为此推荐任何特定设备吗?

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ivan,

    LM61430或 LM62440可能是此应用程序的理想选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Marshall,

    谢谢! 我们将考虑这些选项。

    此致,
    伊万·萨拉扎尔
    应用工程师