This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28019A:可接受的输入功率范围

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28019A, UCC28180, UCC28070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074204/ucc28019a-acceptable-input-power-range

部件号:UCC28019A
“线程”中讨论的其它部件: UCC28180UCC28070

大家好,团队

我的客户希望在设计的前端将其用作 PFC 芯片。 他们想知道 在单相位上使用芯片是否有任何限制? 具体而言,他们希望知道他们是否可以将其用于1马力应用和3马力应用。 该数据表引用 “控制器适用于宽范围通用交流线路输入的100 W 至>2 kW 范围内的系统。”,并且由于3 hp 的功率约为2.2 kW, 考虑到各种因素,他们认为输入功率将是2.5千瓦,只是想确保它能工作,因为没有真正指定2.5千瓦(该部件支持的功率可超过2千瓦)?

谢谢!
劳伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Lauren,

    电源由控制器外的电源设备处理,因此控制器本身不具备所支持的最大功率级别。  但一般而言,使用单相 CCM PFC 控制器(如 UCC28019A 和 UCC28180) ,开关电流和磁性开始“不合理”地大到大约3千瓦。  还有其他一些因素可能会使这种情况变得或多或少“合理”,例如设计必须操作的输入电压范围。  

    对于“合理”或“不合理”的内容,这有点主观,因为不同的应用程序都有其主要的关注点。  从2-3千瓦左右开始,客户通常更喜欢使用多相解决方案(如 UCC28070),因此电源在两相之间分配,因此电源设备和磁力可以相应调整大小。

    如果您需要更多信息,请告诉我。  此外,请提供 PPMID。

    谢谢你,

    射线