This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090A:引脚22的输入泄漏电流:PWM1/GPI1

Guru**** 2527490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073977/ucd9090a-input-leakage-current-for-pin-22-pwm1-gpi1

部件号:UCD9090A

您好,

 针脚22 PWM1/GPI1的输入泄漏电流是多少? 我似乎在数据表中找不到它。

谢谢,
拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    该引脚具有高阻抗。   您能否分享泄漏电流背后的原因?  

    此致

    宜和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Yihe,

    此引脚在我的设计中用作 GPI 输入。 它由 TI LM77CIMX-3/NOPB 的 T_Crit_A 漏极开路输出驱动,该输出需要一个上拉电阻器。 TI 建议我电阻器应尽可能大,以最大程度地减少内部加热导致的错误。 为了计算最佳电阻值,我需要知道 UCD9090A 上引脚22的输入泄漏电流。 感谢你的帮助。

    此致,

    拉里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    针脚的泄漏电流约为400-500nA。  

    此致

    宜和