This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:BQ76942寄存器读写

Guru**** 2541100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074193/bq76942-bq76942-register-read-and-write

部件号:BQ76942

你好  

我叫 Babu,我正在与 BQ76942 IC 合作,以监控8s 锂离子电池组的电压和电流。 由于电池电压和电流存储在寄存器中,我有以下问题:-

1)我能否在使用 I2C 通信的 Arduino Mega 2560微控制器的帮助下与此 IC 通信?

2)您能否告诉我 此 IC 的从属地址来进行通信?

3)如何使用 I2C 通信协议从 IC 读取电压和电流值? 您能否告诉我该过程,因为在数据表中,我发现它有点混乱。

一般问题:

此 IC 是否正在使用无源电池平衡技术将多余能量释放到电阻器中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Babu,

    1)我能否在使用 I2C 通信的 Arduino Mega 2560微控制器的帮助下与此 IC 通信?
    只要支持 I2C,您就应该能够与此 IC 通信。

    2)您能否告诉我 此 IC 的从属地址来进行通信?
    默认地址为0x10 (写入)和0x11 (读取)。 数据表的第14.2节 I 2C 通信子系统中已提到这一点。

    3)如何使用 I2C 通信协议从 IC 读取电压和电流值? 您能否告诉我该过程,因为在数据表中,我发现它有点混乱。
    我建议您阅读我们 的《BQ769x2软件开发指南 》(此处有使用 I2C 的电压/电流读数示例),并观看我们的微控制器编程以观看 BQ769x2培训视频。 通过这些,您应该能够开始理解如何开发自己的代码。

    您还可以在 BQ76942的“软件开发”页面中找到 BQ769x2系列的代码示例。

    此 IC 是否正在使用无源电池平衡技术将多余能量释放到电阻器中?
    是的,它使用无源细胞平衡。 通常,此 IC 使用内部电池平衡来平衡每个电池电流高达65 mA 的电池。 但是,如果需要更大的单元平衡电流,则还支持外部单元平衡。 阅读我们 的《使用 BQ769x2电池监测器实现电池平衡 》应用报告,了解电池平衡功能以及如何实施外部电池平衡(如果需要)的说明。

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门