请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS23751 我的客户具有4类 TPS23751,带 RCLS63.4欧姆。
如果 PSE 1类(13W)电源已连接到此4类模块,那么我们的 PoE 支持功率将提高到13W?
我从数据表句子中理解是,但我想重复检查。 感谢你的帮助。
此致,
平森吉村
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.