This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:开关电流限制

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82140

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073737/tps82140-switch-current-limit

部件号:TPS82140

大家好,团队

请告诉我 TPS82140的开关电流限制吗?
我的客户想知道当输出电流大于2A (高于建议的工作条件)时,开关电流限制如何工作。
从数据表中,我猜是当波纹足够小时,即使是>2A,也会有导出流动。
它是否只是30ns 的高侧循环电流限制?
如果您分享消化数据以帮助我的客户理解,我将不胜感激。

此致,
伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    TPS82140高侧 FET 电流限制在数据表第5页中为3A 分钟。 由于内部传播延迟,在此期间,实际电流可能会超过静态电流限制,特别是当输入电压高且使用极小电感时。 动态高侧 FET 峰值电流可按以下公式计算。

    IPEAK =伊利姆+((Vin-VOUT)*30ns)/L

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,南希-桑,

    感谢您对 IPEAK 的澄清。
    平均输出电流如何?
    如果 IPEAK <3A,TPS82140是否可以输出2A 平均输出电流?

    此致,
    伊托

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Itoh

    南希很快就会回复你!

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊托,您好!

    这有点令人困惑。 电流限制不可能小于平均电流2A。 TPS82140具有最大2A 工作输出电流。  最小平均电流限制为3A,高于2A。 由于典型的30ns 传播延迟,实际电流甚至高于3A,具体取决于输入电压/输出电感器。希望这一点能明确。

    谢谢,

    南希