This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM66100EVM:RCB 中的意外电流

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074078/lm66100evm-unexpected-current-flow-in-rcb

部件号:LM66100EVM
“线程: 测试”中讨论的其它部件

各位专家:

我的客户正在评估 LM66100EVM。 他提到反向电流过高,出乎意料。 我认为反向电流为输出,关闭。 请查看以下 JP 设置,如果发现任何错误,请给出您的意见。
以下是客户跳线设置。

- JP1:短路
- JP2:短路
JP3:打开
-JP4:短路
-JP5:开放
- J3:开路或短路,或将200ohm 连接到 GND
J4:打开
- J2:施加5V 电压。客户测量 J2的5V 电源之间的电流。 客户表示反向电流为1mA。
*客户未使用 U2侧。

此致,
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Fujiwara - San,

    我假设设备在运行此测试之前已禁用,这只是为了确认是否存在泄漏电流。 尝试保持 JP1处于打开 状态,JP3处于打开状态,然后重新测试。 如果这样做没有帮助,请重新打开线程,并提供显示 Vout,Vin,Iin 和 Iout 的范围快照。

    此致,

    Kalin Burnside