This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:关于欠压和过压锁定

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1074097/lm5069-regarding-the-under-voltage-and-over-voltage-lock-out

部件号:LM5069

您好,

我在设计中使用部件号为 LM5069的热插拔控制器。 我需要19.2V 的欠压和30V 的过压。 为了获得超电压30V I,使用了标准值阻抗121K 和11K。

在数据表中,OVLO 阈值的典型值为2.5V,范围为2.4V 至2.6V。 使用此值,OVLO 应在 28.8V 至 31.2V 范围内。

当我在提供的计算表中输入此值时,它会显示如下结果。典型过电压为30V,但最低 OVLO 显示为25.77V。 请帮助我理解为什么电压偏差如此之大。此外 ,UVLO 阈值上限(VUVH)和 UVLO 阈值下限(VUVL)的意义何在。