This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62933:此设计未启用模拟

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073930/tps62933-simulation-not-enable-for-this-design

部件号:TPS62933

您好,

你好。 我有一位客户正在尝试 TPS62933的 WEBENCH 设计,但当他单击“模拟”时,将弹出“模拟未启用此设计”消息。 你能帮他解决这个问题吗? 下面是他的设计参数。 非常感谢。

输入电压:10V 最小至26V 最大,输出电压3.3V,输出电流3A。 这些是我指定的唯一参数。 第二种设计相同,但具有5V 输出。

此致,

雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    您想要运行什么模拟? 现有的 Webbench 可以为您提供效率,输入/输出波纹。相位/增益利润率等。它们足够适合您的设计。 您只需单击更改设计并重新计算。 如果要运行瞬态,请使用产品文件夹中也有的 PSpice。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    你好。 这是客户遇到的错误。

    此致,

    雷文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    TPS62933于2021年12月底发布。 Webench 团队正在研究模拟,一旦完成,就会告诉您。 同时,请使用现有的 Webench 和 PSpice 进行设计。 它应该足够好。

    感谢您的理解!

    南希