This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1834:输入共模电压范围

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UC1834

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073831/uc1834-input-common-mode-voltage-range

部件号:UC1834

您好,

尝试将我能从 IC 中获得的所有功能榨汁(我想说,与标准运算放大器相比,这种功能非常多,具有集成参考和高电流容量)。 设计用途是使用 IC 生成0-100V,5mA 电源。 在测试此值之前,需要确认 IC 中误差信号放大器的输入共模电压范围。 数据表显示了0.5V 至 Vin-2V 的表征。  TI 的任何团队是否有任何经过测试/设计的数据?  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,南达哈

    遗憾的是,此设备早于现在用于存储设计信息的大多数存储库,我无法访问 UC1834的任何信息。 本应用手册指出,电流感应放大器的共模范围将传送到导轨上,但不对误差放大器进行说明。 所以,我认为唯一的共同模式范围的指示是 EC 表中指定的。  

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Nick,  

    我必须选择具有 输入轨功能的另一台设备-