请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM2831 您好,
通过在 Vout 和 FB 之间添加电容器的地面模式,其板可以调整相位边界吗?
我的客户计划添加电容器的陆地模式以调整相位边界。 如果他的实际板上的相位边距出现故障,他希望添加电容器以进行调整。 他的理解是否正确? 如果您有其他解决方案,请告诉我们。
此外,Webench 是否考虑 LM2831的相位差? LM2831工作台上没有实体图解模拟。 所以我想确认 Webench 是否模拟相位边界。
谢谢,致以诚挚的问候,
哈多里