This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR50410:使用 UVLO 精密启用时的静态电流

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR50410
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073830/lmr50410-quiescent-current-when-using-uvlo-precision-enable

部件号:LMR50410

我在 UVLO 的原型电路中使用 LMR50410。

EN 引脚通过高欧姆电阻器分频器(2.21MOhm + 200kOhm)馈电,以提供数据表中的精密 UVLO。
UVLO 工作正常,当 EN 引脚低于下降阈值时,输出电压降至0V,当上升阈值通过时,输出电压回到3.3V。

问题是 VEN < VEN 下降阈值的静态电流大约为80uA,这基本上是数据表指定的工作静态电流。

数据表显示 V(EN)= 0V 的静态电流:典型3uA,最大10uA,当我将 V(EN)接地时,测量7uA。

这是应该是什么样子,还是我错过了什么? 我的印象是,UVLO (VEN )< V(阈值))将导致静态电流略低。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,你好

    是的,正确。 由于 V (EN)< V (EN 下降阈值)时,内部 VCC 可能仍在运行,从而为内部电路提供偏差。  
    当您拉 V (EN)= 0V 时,内部 VCC 将关闭并导致静态电流降低

    谢谢

    -阿里夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,阿里夫

    感谢您的回答,非常感谢。 我想,在紫外线条件下实现极低静态电流的最佳选择是使用外部超低功耗比较器来降低 EN。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    托比亚斯,你好

    是的,正确。  

    谢谢你

    -阿里夫